结果:找到"光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块",相关内容1000条
  • 应用于高速收发模块的并行光学&WDM波分光学技术
  • 光模块的传输距离分为短距、中距、长距。通常短距离传输是指2km以下的传输距离,中距为10-20km。≥30km的则为长距离传输。根据不同的传输距离,光模块类型分为SR(100m)、DR(500m)、FR(2km)、LR(10km)、ER(40km)、ZR(80km)几种。其中,SR,LR,ER是由IEEE规范的标准统一光模块的结构封装和相关接口,而DR,FR是由MSA组织统一定义的。在100G及以下速率的数据中心,SR(ShortRange)短距离光模块多采用多模并行技术。DR短距PSM4(ParallelSingleMode4channels)是500米传输,采用的是1310nm波长,使用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收发 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-12-19 15:29:00
  • 光模块产品知识大汇总
  • 一、光模块是什么?光模块就是一个光电转换模块,作用就是将设备的电信号转换成光信号,使光信号在光纤中传输,达到目的地后再将光信号转换为电信号。二、光模块的结构光模块由光电子器件、PCB板和光接口等组成,主要器件有TOSA(光发射)、ROSA(光接收)、BOSA(光收发一体)。其中TOSA的关键核心部件为激光发射光芯片,目前主流的激光器类型DFB、EML、FP、VCSEL。DFB是比较常见的直接调制半导体激光器,主要用于中长距离传输。VCSEL发射器光传输距离较短,一般适用于500m的短距离传输,EML是电吸收调制激光器,由DML、EAM调制器组成,适用于长距离光传输。ROSA的关键核心部件为探...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-15 17:25:00
  • 盘点5G网络中回传光模块的类型
  • 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 50G 100g 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
  • 光传输中光模块的工作原理及其应用
  • 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
  • 光传输中光模块的工作原理及其应用
  • 在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。光模块的基本结构其中光模块作为光纤传输中的核心器件,其各项指标决定了传输的整体性能。光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。基本结构由“光发射组件及其驱动电路”和“光接收组件及其接收电路”两部分组成。光模块包含两个通道,分别是发射通道和接收通道。发射通道的构成及工作原理光模块的发射通道由电信号输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-01 15:02:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 光模块的工作原理是怎样的?
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 生产厂家 类型 分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: